This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:LM3881标志电压和 VCC

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615495/lm3881-lm3881-flag-voltage-and-vcc

器件型号:LM3881

大家好、

我的客户是否可以为不同的通道使用不同的标志电压并使其与 VCC 不同? 谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标志输出是开漏信号、 只要不超过引脚的建议最大电压(即 VCC + 0.3V)、就可以使用电阻器将其上拉至任何电压。  不需要将所有 Flag 引脚上拉至与下图所示相同的电压。

    如果  需要大于 VCC + 0.3V 的上拉电压、则必须在 Flag 输出和该电压之间包含一些接口电路。