This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:具有月光下效果的 LED 调光问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5729, LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614733/lm3414-problem-in-led-dimming-with-moonlight-effect

器件型号:LM3414
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5729

您好、先生、

       请帮助我解决调光效果相关的问题、我使用 TI 的 LM3414 IC 进行 LED 调光、我们使用控制器 msp430fr5729来编写代码。 在代码中、我们使用计时器 PWM 来提供调光效果、 并且我也在获得适当的调光效果、但我希望这种调光具有月光下的效果、因为我尝试了 msp430fr5729的 PWM、但我得到了闪烁的月光下的调光。 因此、请给我一个解决方案、使 LED 灯闪烁的月光效应。

此致、

Kinjal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    请帮助我编写有关使用 msp430fr5729的 PWM 实现月光下的 LED 调光的代码、而不会在 LED 灯中闪烁。

    此致、
    Kinjal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kinjal、

    我有几个问题:

    您使用的调光频率是多少? 您使用的是 DIM 引脚的 PWM 吗?
    月光效果的暗度有多低?
    PWM 是固定频率还是固定占空比?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我的频率是固定的、我使用的是8MHz 时钟、根据该时钟我定义了我的 PWM、但我的占空比会有所不同。
    此外、我的 di 级别为从0到全强度。

    实际上,主席先生,我必须在 LED 中提供调光效果,例如,如果我要在变量中写入50,那么这个50将成为我的占空比,我必须在 LED 灯中提供从0到50的月光效果, 或者、如果最后状态为100、则将光强度 o 从100降低到50。 因此、根据我获得的变量值、我必须设置占空比并提供光强度的变化。

    此致、
    Kinjal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kinjal、

    我想知道 IC 的 PWM 频率是多少?  不用担心时钟频率、IC 不应该看到它。

    您是否将 PWM 发送到 DIM 引脚?

    从100%到50%不应存在任何问题、您计划调暗的最低水平是多少?  月光效果的暗度是多少?  PWM DIM 的最小占空比是多少?

    您是否确保了 PWM 调光一致?

    此致、