Thread 中讨论的其他器件: SwitcherPro
您好!
TPS54521
我需要一个适用于上述部件的 webench 模型,如果可用,请将链接发送给我。
此致
曼诺伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要一个适用于上述部件的 webench 模型,如果可用,请将链接发送给我。
此致
曼诺伊
e2e.ti.com/.../TPS54521_2D00_1.8Vout_2D00_0.63A.pdfe2e.ti.com/.../TPS54521_2D00_1.35Vout_2D00_0.42A.pdfe2e.ti.com/.../TPS54521_2D00_3.3Vout_2D00_2.64A.pdfThis器件最多只能支持5A 电流、输出电压:1.025V、输出电流:9.07A 无法正常工作。
您可以引用附件的其他内容
 e2e.ti.com/.../voltage_5F00_range.xlsxThanksvental,但我在这里有个问题,现在部件的部件号和 Iout 正在更改,所以我要为更新的部件发送附件,请给我发送附件中部件的功率损耗
e2e.ti.com/.../voltage_5F00_range.xlsxThanksvental,但我在这里有个问题,现在部件的部件号和 Iout 正在更改,所以我要为更新的部件发送附件,请给我发送附件中部件的功率损耗 
我只有 TPS54521的相关数据、对于其他器件、您可以使用 WEBENCH。
e2e.ti.com/.../TPS54521_2D00_1.8Vout_2D00_1.17A.pdfe2e.ti.com/.../TPS54521_2D00_3.3Vout_2D00_0.728A.pdfe2e.ti.com/.../TPS54521_2D00_1.35Vout_2D00_0.31A.pdfe2e.ti.com/.../TPS54521_2D00_3.7Vout_2D00_0.64A.pdfe2e.ti.com/.../TPS54521_2D00_1Vout_2D00_0.267A.pdf
顺便说一下、您为什么需要这些数据?
e2e.ti.com/.../voltages_5F00_levels.xlsxhivental、
我现在需要您提供的相同数据来进行不同的电流额定值、热分析