This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:在 LDO 输入悬空时向 LDO 输出施加电压

Guru**** 2589900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615080/tps782-applying-voltage-to-ldo-output-when-ldo-input-floating

器件型号:TPS782

您好!

我设计了一款使用 TPS78225DDCT LDO 为小型 TI 微控制器(MCU)供电的器件。  LDO 输入连接到3.6V 电池。  我们希望使用外部编程器对 MCU 进行编程、该编程器将为 MCU 的 Vdd 引脚供电(3V 或3.3V)、以便在编程事件期间不会耗尽电池电量。  

您是否能够验证 LDO 在其输入浮动(电池断开连接)时是否愿意将3V 或3.3V 电压施加到其输出(来自编程器)?

谢谢!

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    TPS 782 LDO 具有一个连接到 VOUT 引脚的内部下拉电阻器(10k 欧姆)、可根据数据表中提到的 Cout 和 Rload 将输出电容器放电至 VOUT 的5%以内:

    因此应该可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您向 Vout 引脚施加电压时、请确保 EN 引脚接地、以确保10k 电阻器处于活动状态。

    此致、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haidar、

    感谢您的回复。 我不确定您是否完全理解了我的问题。 当 LDO 的输入悬空(未连接 Vin)时、您能否确认2.5V LDO 稳压器是否不会因向其输出施加3.3V 电压而受损?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的澄清、 因此、如果在将3.3V 电压施加到 Vout 之前确保 EN 引脚接地、则 LDO 不会损坏、但请记住、通过10k 电阻的泄漏电流以及 LDO 通过元件的体二极管的泄漏电流。 希望此帮助能解答您的问题!

    此致、

    Haidar