This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54560:TPS54040和 TPS54560

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, TPS54040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615120/webench-tools-tps54560-tps54040-and-tps54560

器件型号:TPS54560
主题中讨论的其他器件: TPS54040

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 WEBENCH 设计了24伏电源(使用 TPS54560)。  VinMin = 30V、VinMax = 40V、最大输出电流为5安(通常消耗2安、最大输出电流为3安)。  

我 使用 WEBENCH 设计5伏电源(使用 TPS54040)。  VinMin = 30V、VinMax = 40V、最大输出电流为0.5安培(通常消耗的电流小于0.5安培)。  

我想使用建议的器件和布局、但我担心电容器值太小、我很乐意收到一份关于设计"很好"的确认书、我可以使用建议的器件吗?

谢谢、此致、

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 希望选择相对较小的输出电容值。 您可能需要更多。 这取决于您的瞬态负载要求。 您能否发布 Webench 设计并估算您的负载阶跃要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS54560用于3个电动机,电流消耗约为2安培(可能峰值为3安培)。
    电机没有连续工作(仅用于更换机器中的碳粉盒、运行时间相对较短)。
    TPS54040用于 MCU 和一些可能不会超过0.5安培的小型传感器。

    两个 TPS 都将从交流/直流壁式适配器接收36V 电压。
    如果您需要更多信息、请告诉我?

    此致、
    Shai