This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-12EVAL:TI 使用的效率测量工具

Guru**** 2562210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640570/lm5116-12eval-efficiency-measurement-tools-used-by-ti

器件型号:LM5116-12EVAL

尊敬的所有人:

我需要知道您用于测量12V、50A 降压转换器模块或任何其他模块作为参考的效率的工具。

我使用过多种工具、但这始终是一个疑问主题、我是否正确测量效率?

我需要知道用于的工具的型号  

电压

2.电流

3.电源

如果您使用的是功率分析仪、您使用哪种模式? 视在功率还是实际功率?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是一家拥有许多不同站点的大型公司。  设备会因位置而异、实际上即使在同一实验室中、测试台也会有所不同。  我个人在自定义的计算机控制下使用相当复杂的自动设置、但您无需这样做即可获得准确的结果。  关键点是正确测量输入电压、输入电流、输出电压和输出电流。  根据经验、在尽可能靠近实际电路输入和输出的位置直接测量应用电路板上的输入和输出电压。  如果您使用电子负载、通常可以使用内部电流表来测量电流。  对于输入、您应该使用电流表或分流电阻器来测量电流。  您也可以在输出电流上使用分流电阻器。   有关一些视频培训、请参阅此链接:

    training.ti.com/engineer-it-how-test-power-supplies-measuring-efficiency

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是任何人都能给出的最简单的答案。 我需要您的专业知识或使用这些工具的人员。

    如果有各种工具、请告诉我您用于测量电流的两个或三个工具。 如果使用分流器、测量30A 电流将使用什么值。  

    我需要了解这些工具。 精度取决于测量方式、但工具也是如此。

    我将使用钳位表来测量效率。 它表示在400A 的整个范围内的精度为3%。

    当电流低至10A 时、0.1A 的不精确度会导致高精度误差。

    即使我们使用分流器、我们如何确保它在满负载时使用所有这些纹波准确测量电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我星期一回到办公室时、我可以为您提供我们使用的特定设备。  准备好贴标电击、因为我确信设置相当昂贵。 它全部通过 GPIB 和 National Instruments LabVIEW 软件控制运行。  我们的实验室不再使用分流器或手动效率测量、但当我们进行测量时、外部实验室会对设备进行校准、以确保准确性。  最简单的方法可能是告诉我们您有哪些设备、然后我们可以就最佳使用实践向您提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了我们的效率测试台之一。 我们使用:
    Keysight N6705B 直流电源分析仪用作输入电源和电压/电流监控器。
    Chroma 63600-2 DC 电子负载主机和65630-80-60 DC 电子负载作为负载和负载电压电流监控器。
    控制由在 Dell Precision Tower 3620、Windows 7专业操作系统上运行的 National Instruments LabVIEW 提供。 控制 USB、而不是 GPIB。
    波特图的 Keysight 和 Chroma 具有遥感功能、可直接在受测单元上监控输入和输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    请告诉我用于提高效率的输入功率。 它是实功率还是视在功率?
    感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您要问什么。 您能否对其进行重新措辞?