This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 恒定充电电流9mA 解决方案

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614894/constant-charging-current-9ma-solutions

主题中讨论的其他器件:BQ25120

尊敬的先生/女士:

我想找一个充电器为9mA 恒定充电电流器件充电。 并且还有一个与充电器匹配的电量监测计、它可以显示 CC 状态上的电压、还具有用于显示充电状态的 LED (例如20%、40%、60%、80%、100%)。

您能否帮助检查可使用哪个 IC? 提前感谢您。

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看 bq25120 (www.ti.com/.../bq25120.pdf) 以获得9mA 充电电流。
    我不熟悉测量仪表 IC。 请在电量监测计论坛上打开新主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的响应、我们需要另外添加一个条款、充电器需要为许多电池充电、可能精确地为64节电池充电(我可以接受一些 IC 进行充电)、因此需要同时充电。 您能否推荐一个每个流为9mA 的 IC?

    我想设计充电器、以便在电池充电50%时显示电量。(不使用电量监测计)您是否有一个成熟的电路?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们 首先澄清一下应用系统。

    充电器需要为多节电池充电。 这些电池是独立的:不同的电压或充电电平状态;可随时插入和移除;不会共享相同的系统负载;不会与其他电池并联或串联。

    如果这是您的应用系统、则系统需要64个充电器来同时为64节电池充电。

    如果不使用电量监测计、充电器不知道电池已充电50%。 电池充电50%时、主机控制器必须向充电器发送命令。