This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:关于内部 REF 电压容差

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641115/tps543b20-about-internal-ref-voltage-tolerance

器件型号:TPS543B20

您好!

您能告诉我内部 REF 电压容差。
数据表中描述了以下内容。



我对这种表示有疑问。
・您能告诉我保证±0.5%的条件。
・您能否详细说明保证精度±1%的条件。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对它有一个想法、但让我先确认一下。 我很快会回来的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的支持。
    我期待您的答复。

     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    +/- 0.5%的精度仅适用于标称1000mV 基准电压、+/- 1.0%的精度适用于0.6V 至1.1V 的完整可编程范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的友好支持。
    让我再问一件事。

    客户目标规格为:
    Vout=0.72V±22mV

    此器件能否满足此要求?
    请给我建议。

     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    22mV 是720mV 的3.056%。 720mV 具有1%或更高的容差、因此您应该可以接受。 线路和负载也会变化吗? +/- 22mV 是否包括负载阶跃瞬态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的回答。
    +/-22mV 不包括负载阶跃瞬态。

    目前、未确定负载变化信息。
    我想知道您是否再次向我提供建议。

     此致、
    Yusuke /日本地区


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、我认为您应该可以。 我可能会为您的 FB 使用0.1%容差电阻器、以保持最严格的容差。