This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180EVM-573:FET 损坏的原因

Guru**** 2563460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180EVM-573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641403/ucc28180evm-573-the-reason-for-fet-damage

器件型号:UCC28180EVM-573

客户正在针对以下情况评估 UCC28180EVM-573、但当输出功率增加到80W 时、FET 损坏。

请告诉我 FET 断开的原因。

------------------------------------------

・Vin:85V

・输出功率:无负载、可增加80W

・评估条件与用户指南和默认设置相同。  

唯一的区别是 Vcc 与外部直流电源相差15V。 (用户指南为 Vcc:12V)  

------------------------------------------

 

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San

    不应出现此故障的原因。 您能否为客户订购另一款 EVM?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter-San

    感谢您的快速回复、

    客户只有一个 EVM 板、他们将更换损坏的部件并再次进行评估。

    更新了信息、损坏的部件为开关 FET 和栅极二极管、图片见下图。

    这张图片看起来像 绝缘故障、因为有 Ark 标记和绝缘板损坏。

    我认为、如果螺旋夹紧、 绝缘板会变薄并降低绝缘电压、这是原因之一。

    是这样吗? 还有其他原因吗?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我认为绝缘体一定会因机械应力或绝缘体与器件之间的颗粒而发生一定程度的击穿。

    如果有问题、我们可以为客户提供免费的 EVM。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter-San

    感谢您的支持、
    TI 日本已经订购了新 EVM。

    不久的将来、我将支持此 EVM。
    如果有任何评估更新、我将向您反馈此信息。

    此致、
    Satoshi