This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:用于镍氢电池的 BQ34110、是否使用碱性电池?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615210/bq34110-bq34110-for-nimh-using-alkaline-battery

器件型号:BQ34110

您好!

我们正在系统中使用带镍氢电池的 BQ34110电量监测计。 我们想知道会发生什么情况、或者电量监测计是否会检测到有人将碱性电池而非镍氢电池放入产品中?

是否可以检测到它?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是讨论此主题的帖子。 监测计将检测碱性电池、但应调整参数以支持碱性电池、从而实现监测精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我看过这条线程、但我只是问 BQ34110是否有办法检测是否有人误放了碱性电池...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、监测计不支持该功能。 碱性电池将具有类似的电压范围、并将被识别。