This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:当单节电池的电压降至2V 以下时、bq28z610可以禁用充电

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615268/bq28z610-can-bq28z610-disable-charging-when-a-single-cell-voltage-drops-below-2v

器件型号:BQ28Z610

大家好、团队、

我的客户正在考虑使用 bq28z610进行2s2p 电池管理。 他们有一些问题、  bq28z610能否达到以下要求? 如何实现? 谢谢!

当单 节电池的电压降至2V 以下时、假设发生电池故障 、 他们希望禁用充电和放电、

2.当单 节电池损坏时,假设电池发生故障 ,则充电和放电均被禁用。

3.当电池电压差超过400mV 时,假设发生电池故障 ,充电和放电均被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq28z610未实施安全特性来防止这些情况的发生并防止充电。 在其中一节电池降至2V 以下之前进入关断状态、可防止出现第1项、但器件在您将其唤醒之前不会响应。