This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65051-Q1:TPS65051-Q1 /压降电压与输出电流间的关系

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641378/tps65051-q1-tps65051-q1-dropout-voltage-vs-output-current

器件型号:TPS65051-Q1

您好!

客户考虑使用 TPS65051-Q1、现在他们想知道压降电压与输出电流的特性、因为电气特性中只有最大值。 如果您有任何数据、请分享。 如果您有其他类似器件的此类数据、则没关系。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    我找不到可用的数据、因此我向负责的应用工程师求助。
    我确实找到了此 E2E 帖子、其中包含一些压降信息。
    e2e.ti.com/.../2265312

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    感谢您的支持。 当您收到应用工程师团队的反馈时、请告诉我。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    您是否了解了 Karl 提到的主题(e2e.ti.com/.../2265312)?)它确实显示了低负载条件下的工作台数据。

    我本来会采取相同的方法、但这将是多余的...

    正如 Gordon 所指出的,我们保证数据表的性能。 压降仅在最大负载时指定。

    即使基准线程中的基准数据显示出明显较低的压降(~60mV @ 100mA)、但这可能会随温度的变化而显著变化。

    因此、此类数据需要在客户环境中的最坏情况和极端条件下进行测试、从而留有足够的裕度并始终处于客户风险之中。

    对于保守的设计(和高负载电流)、我们建议允许400mV RESP 的额定压降。 280mV。

    此致、

    弗兰克