This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:要求在 VBST 和 LL 引脚之间连接电阻器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615276/tps53315-requirement-of-resistor-between-vbst-and-ll-pins

器件型号:TPS53315

您好!

在 TPS53315数据表的应用信息部分中、一个零欧姆电阻器连接在 VBST 和 LL 引脚之间并与0.1uF 电容器串联。

但我在数据表中找不到任何此类建议。 因此、请告诉我放置该电阻器的原因。

谢谢、此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以添加一个与升压电容器串联的小电阻器、以减缓 SW (LL)节点波形的上升沿。  它通常约为10欧姆左右。  在这种情况下、0欧姆电阻器用作占位符。  如果您不想将其包含在设计中、可以删除它并在 LL 和 VBST 之间直接连接0.1uF。