This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:TLV62565引脚1 (EN)最大值 电压和电流规格!

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641480/tlv62565-tlv62565-pin1-en-max-voltage-and-current-spec

器件型号:TLV62565

作为标题、我的客户需要 TLV62565 Pin1 (EN) Max。 电压和电流规格! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jothur、

    很高兴为您提供支持。

    在第4页表格中的数据表中、您可以看到 absmax 电压规格为7V。
    我们不会为此引脚指定 absmax 电流、因为它是高性能数字输入。 尽管如此、我们还是在数据表中指定了泄漏电流、典型值为0.01uA、最大值为0.16uA

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel:

                感谢您的快速支持!