This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:PG 始终处于低电平

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639515/bq24040-pg-is-always-in-a-low-level

器件型号:BQ24040

你(们)好  

我们正在实施 bq24040 来为 Lion 12000mAh 电池充电。原理图(SCH)如下所示:

无论输入是否处于活动状态,PG 始终保持低电平,原因是什么?

正在等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将输入电压降至 UVLO-3.3V 以下

    将输入电压增加到高于 OVP-6.65V
    我已经在 EVM 的实验中对此进行了测试、它可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复

    这个问题已经解决。