This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 LED 设置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614983/bq78350-r1-bq78350-r1-led-settings

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、先生、  

我看到充电状态指示的 LED 开启状态最长时间为15秒。 BMS 系统通电时、我想始终指示 SOC。 那么、是否有任何方法可以通过 GUI 或任何其他方式更改计时或消除15秒限制。  

谢谢

Akilan G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq78350-R1不提供消除保持时间并在放电或静置期间使 LED 持续亮起的选项。 LED 保持时间存储在一个字节寄存器中、因此您可以通过在 gg 文件中输入255并将其导回监测计来将超时时间延长至64s。 我不确定 bqStudio 是否会阻止导入此数字。 您可以设置 LEDCHG 位、充电时 LED 将持续亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TEC、

    感谢您的回复、我回答了。 它们应该提供了消除 LED 保持时间的选项。 由于 LED 连接到漏极开路输出、因此很难控制 LED 行为、例如 保持时间。

    Akilan G