This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:输出电压值

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614966/tps61194-q1-output-voltage-value

器件型号:TPS61194-Q1

您好!


它在其他帖子中回答了、请让我了解更多信息。

e2e.ti.com/.../554786


问题1. 有1.3倍的值、请告诉我这个值的基础。
如果输入电压未降低、设置值是否可以保持为 LED 灯串的电压值? 


问题2. 关于其他帖子中的答案,[避免错误检测“所有打开的字符串”]。
这是否意味着要避免上升"OUT#引脚其他 LED"电压,达到"HIGH_COMP LEVEL"?

问题3. VOUT_OK 是'Output volatge = Setting Volatge ' Right? 不是 Vout(max)?

此致、
中仓市道一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太一山

    Q1:它还提供裕度(即过温...)
    Q2:在正常运行中(稳定输入/输出/无故障)、预计 Vout 将保持不变
    问题3:是的、是的

    此致、
    David