This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:无源平衡

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641702/bq76pl455a-q1-passive-balancing

器件型号:BQ76PL455A-Q1

你好。

我们使用 BQ76PL455A-Q1 IC 对14S 电池组进行监控和无源平衡。 无源平衡电路如数据表中所示、平衡电流设置为150mA。 我们使用 TI 提供的 GUI 来监控和控制平衡。我们遇到以下问题:

当为特定电池提供平衡命令时、我们观察到该电池的电压下降、如 GUI 中所示。 这表示已为该特定电池激活了平衡。 然而、相邻电池的电压也会上升、这种情况不应发生。 示例:当电池10设置为平衡时、一旦发出"Balance ON"命令、电池10的电压就会下降。 同时、电池9和电池11的电压也会上升。 这是不需要的、因为它会影响平衡算法的性能。

我们希望您能帮助您了解这种情况的发生原因、以及我们如何解决这一问题。

谢谢你。

-

Kartik