This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:TIDA-00200能否以非交错方式工作?

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5032, TIDA-00200, UCC28740, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641625/lm5032-can-tida-00200-work-in-the-non-interleaved-way

器件型号:LM5032
主题中讨论的其他器件: TIDA-00200UCC28740LM5021

尊敬的先生/女士:

在 TIDA-00200《适用于电池充电应用的120 VAC、200 W、90%效率交错反激式参考设计》中、该设计说明整个设计将以"交错"方式工作、这意味着应同时使用 LM5032的两个输出。 这样、可以预期更高的输出电流。 现在、我的问题是、如果我不需要非常高的电流、那么我是否可以将 LM5032的一个输出用于此 TIDA-00200设计? 同样需要问的是、我们是否必须以"交错"方式使用该 LM5032芯片?

谢谢。

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin Zhang85:

    您可以将 LM5032的每个相位作为两个独立的转换器(非交错)运行。 不过、补偿可能需要更改、因此我建议不要仅使用 TIDA-0200的一个输出。 您能否分享您的充电电流和充电电压规格? 我可以根据您的要求建议一个替代方案。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Ben

    我现在没有规格。 我刚刚研究了 LM5032、这是我研究中的一项潜在任务、如果输出仅为 TIDA-00200中所述的一半、我会尝试评估此设计是否适用于单输出(非交错)情况。

    谢谢。
    LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    如果您正在寻找单级反激式器件、我不会认为 LM5032是合适的选择。 如果您正在寻找 CCCV 充电、不妨看看基于 UCC28740的设计。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Ben

    我之所以了解 LM5032、是因为该芯片具有同步引脚。 我希望我的应用能够同步到外部时钟。 似乎其他 TI 芯片没有此同步功能。

    谢谢。
    LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    了解一下 LM5021。 它具有一个可同步的内部振荡器。 www.ti.com/.../description

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ben

    非常感谢。 LM5021更接近我的预期。

    LIN