This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51125A:启动波形

Guru**** 2562790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641101/tps51125a-startup-waveforms

器件型号:TPS51125A

大家好、

我的客户正在评估 TPS51125A、并在启动时看到了 数据表图32所示的步进波形。  



您能否告诉我为什么 TPS51125A 在启动时显示步进波形?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    CTM 应用中的输出电容是多少? 您可以上传 CTM 应用电路吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    我 想 在离线模式下分享客户的原理图。
    是否可以向以下地址发送电子邮件?

    yaita-k@clv.macnica.co.jp

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    我看到了您提供的表单。

    您提供的波形是使用轻负载测试的、对吧?

    如果负载较大、例如大于500mA、您是否看到相同的波形?

     

    此致。

    Edwin Zang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin-san:

    感谢您的友好支持。

    是的、在 这种情况下、负载电流为0A (无负载)。
    >如果负载较大,例如大于500mA,您是否会看到相同的波形?
    在启动前、我们是否应在电气负载下设置超过500mA 的电流?
    如果答案是肯定的、我将让我的客户 评估测试。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    是的、请在启动前设置大于500mA 的电气负载。 另请捕获输入电压。 我想了解具有重负载 的启动波形是否与无负载相同。

    此致。

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、


    我使用 EVM 仔细检查启动情况、并与设计人员进行讨论。   
     
    主要原因是在启动期间内部 SS 电压会升高。 VOUT 随 SS 电压变化、因此它在启动期间显示了步变波形。
      
    我认为没关系、在启动期间、Vout 阶跃电压小于70mV、非常小。



    另一个建议是、我查看原理图 、 根据21Vin5Vout6.5A、2.2uH 电感器、300kHz、我发现纹波大约为5.8A。 它太大了。 我建议增加频率 或使用更大的电感器。
     
     
     
    最恰当的考虑
    Edwin