This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266:使能降压稳压器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615113/tps65266-buck-regulator-enable

器件型号:TPS65266

您好!

从数据表中、我们可以看到 TPS65266使能引脚 为1.15V 阈值(典型值)。 但是、我们观察到建议在 EN 引脚上驱动高达6.5V 的电压。

目前、我们从分立式降压转换器的 PG 驱动该 EN 引脚、该引脚连接到3.3V。 在 AON 用例上运行稳压器是否可以、或者我们是否注意到由于这种情况而造成的性能下降?

 

此致、

Manikandan M V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 EN 连接 到3.3V 是可以的、并且不会降低性能。

    实际上、使 EN >最大 VENxH (1.26V)正常。