This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5120:您能不能告诉我多输出非隔离设计?

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5120, TL1451
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615256/tps5120-could-you-tell-me-about-multi-output-non-isolation-devise

器件型号:TPS5120
主题中讨论的其他器件: TL1451

大家好、团队成员。

我想积极更换 MB3775 (Fujitsu)器件。

MB 3775:HTTP://docs-asia.electrocomponents.com/webdocs/1229/0900766b81229fd7.pdf

在这种情况下、我们正在寻找等效产品以顺利推广。

MB3775器件认为这两个输出中的每一个都可以分配给升压、降压或反相。

TI 的产品组没有任何人被分配升压、降压或反向、

我们知道、有一个像 TPS5120这样的器件被分配用于降压或反向。

问得好。

① TI 产品组中是否有任何可分配给升压、降压或反向的器件?

(如果否)

②对于 TPS 5120、产品选择"确定"吗?

还有其他好产品吗?

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    TPS5120是一款双路降压控制器。 通常、降压转换器可以设计为负输出降压/升压转换器。 您是否在谈论应用程序的这个 kink?

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Anthony - San。

    如果是、TPS5120似乎也是一个有价值的建议。

    我们将进一步研究 TL1451/3器件。
    我认为内部模块配置是相同的且引脚兼容的 IC。

    这看起来也不错。

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它更灵活。 您可以始终输入搜索条件、并在 Webench 或 TI.com 上搜索可用的最佳器件