This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2755:亮度的非单调提高

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2755, LP5521, LP5569, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639334/lm2755-non-monotonic-increasing-of-brightness

器件型号:LM2755
主题中讨论的其他器件: LP5521LP5569LP55231

您好!

我使用 LM2755通过更改寄存器 nID1H (D1高电平)的内容来生成波形。 在通用寄存器(位0)中启用 LED。
电源电压为3V。

我观察到亮度没有单调增加。
可以观察到两个步骤、其中亮度在下降而不是增加:
- 0x0D -> 0x0E:从0x0D 切换到0x0E 时,亮度会降低
- 0x1C -> 0x1D:从0x1C 切换到0x1D 时亮度会降低

我还对我的系统进行了电流测量、而且这并没有单调增加-这证实了我的视觉观察。

是否已经观察到这种行为?
LM2755内的一些容差是否会导致这种情况正常?这种情况绝不会发生?

此致、

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

       您是否想向我发送所有寄存器设置、然后我可以在 EVM 中尝试、因为它是 lagecy 器件?

       谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季、

    对于传统器件、这意味着什么? 该产品的供货时间有多长?
    您能否推荐替代此器件的类似产品?

    寄存器设置基本上来自数据表"采用 DSBGA 封装且具有 I2C 兼容接口的 LM2755电荷泵 LED 控制器"(SNVS433D–2007年10月–2013年4月修订)的表1。 即、它们包含加电值。

    唯一更改的寄存器是:
    -我设置为0x01的通用(地址0x10)
    - D1高级:nID1H (地址0xA9)、我将其在0x00至0x1f 范围内变化、步长为0x01

    谢谢、

    Johannes  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!
    该器件发布时间超过12年、我只是请求 EVM 验证您的问题、需要1到2周以上。
    我是否知道您对器件的要求、而不是为您推荐新器件?
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、
    我们谈论的是相同的产品吗?
    -数据表中显示"2007年10月"。
    -我也可以访问 www.ti.com/.../samplebuy
    存在被写入的"LM2755 (有效)"。 因此、我看不出为什么这应该是传统器件。 是否会很快停止生产?

    我的要求是电荷泵 LED 控制器、它与 LM2755引脚兼容、并且相对于寄存器中的亮度设置、LED 的亮度行为会逐渐增加。

    谢谢、此致、
    Johannes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    数据表只是通知之前的版本、而不是第一个版本时间。

    此器件仍可用、但我们不知道最后一次购买的时间、因为它取决于客户订单。 但是、如果不需要修改电流波形、我们建议客户使用另一个器件。

    很抱歉 、我们没有与 LM2755兼容的器件引脚。

    如果您的要求是电荷泵和单调的、

    以下候选项将是更好的解决方案。

    LP5521、LP5569和 LP55231。

    您能否查看数据表并告知我反馈?

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季、

    感谢您的详细答复。
    我们就此问题进行了讨论、并决定使用 LM2755。

    因此、是否有可能检查我们对上述步骤的观察结果(亮度在下降而不是增加)?

    对我们来说、如果这是此设备中的系统问题...  但是、如果此产品的不同批次显示不同的行为、这将是一个问题。

    此致、Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!
    我们与原始团队进行了核对、请参阅以下答案:
    直流电流发生变化和占空比发生变化时、可能会出现一些非单调行为。 RSET 的值也会影响某些方面,但我们现在已经没有太多数据了。
    因此、这是该器件中的系统问题。
    如有任何问题、请告诉我、谢谢!
    夏季