This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285A:TPS51285x VUVP-ST (启动时的 UVP 跳闸阈值)何时可用?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615001/tps51285a-tps51285x-when-is-vuvp-st-uvp-trip-threshold-at-startup-available

器件型号:TPS51285A

大家好、

1。
VUVP-ST (启动时的 UVP 跳闸阈值)是否在软启动持续时间施加? 或其他条件? 请告知我们将要提供的时序条件。

2.
假定 VUVP-ST 在输出开始切换后通常在1.1ms 内可用。
最小时间值是多少? 是否有任何测量值?

此致、
Naokazu Kinjoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naokazu、

    UVPENDLY 的典型时间为1.1ms、最小值为 ATE 测试数据的1.04ms。

    在软启动期间、UVP_ST 和 UVP 都 被禁用。 在 UVP 启用延迟时间1.1ms 后、UVP_ST 首先被启用并检测输出电压。 此时、当输出电压低于设置输出值的90%时、控制 器会锁存 DRVH 和 DRVL、当输出电压高于90%时、PGOOD 处于高电平。 然后启用 UVP 并检测输出电压是否高于设置值的60%。

    此致。