This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:波动焊接(流动焊接)

Guru**** 2481515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22676, LM22670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614580/lm22676-wave-soldering-flow-soldering

器件型号:LM22676
主题中讨论的其他器件: LM22670

 

你好

请告诉我您的意见。

 

我的客户 正在尝试查找  2018财年模型的 Sanken 模块 MPM80的替代产品。   

http://www.sanken-ele.co.jp/en/news/contents/20130328e.htm

 

我认为 LM22676、LM22670…… 看起来不错。

输入/输出条件似乎可以、但问题是单层 PCB 的"波焊"。

(30V 输入电压14V/1.5A 输出)

 LM22676TJ-ADJ/NOPB (TO-263)的 MSL 为1。(MSL=1)/回流焊温度为260摄氏度

是否仍可对 LM22676TJ-ADJ/NOPB (TO-263)进行波焊(客户的条件:255deg-C 5sec)?

请您就更换事宜向我提供您的意见吗?

我知道  不建议在 TI 使用波焊...

 

感谢您的支持

此致

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其转发给该器件的产品工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我们封装组的输入、我们不建议对该器件进行波焊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank San

    感谢您的回答。

    我明白了。

    谢谢、此致