This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:ISET1引脚上的电容器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641554/bq24032a-capacitor-on-iset1-pin

器件型号:BQ24032A

BQ2403x µF 表的第11.2.2节提到在 BAT 和 ISET1之间连接一个0.22 μ F 电容器"以改善低充电电流下的运行情况"、尽管随附的原理图中未显示任何电容器(图7)。 同样、评估手册用户指南 SLUU207A 也指出、"对小于0.3A 的充电电流进行编程可能需要该电容器。" 但没有解释这个电容器的真正原因是什么-"改进运行"是什么意思? 如果该电容器未就位、可能会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISET1输出的电流与电池充电电流成正比、在较低的充电电流下、该值会变低。 随着电流的降低、系统中的噪声在该引脚上的电流中所占的百分比会更大。 误差会增加、并且提前或延迟终止的可能性也会增加。  0.22uF 滤波电容器可降低噪声的影响并提高性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个真正的答案! 谢谢、Bill。