This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5523:在没有 I2C 通信的情况下运行模式?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641496/lp5523-run-a-pattern-without-i2c-communication

器件型号:LP5523

大家好、

我的客户要求 LP5523在上电时立即运行模式、但 I2C 无法如此快速地工作。

是否可以在没有 I2C 通信的情况下运行模式?

我认为这是不可能的。 由于 LP5523默认为禁用、并且需要 I2C 来激活芯片和引擎、我对吗?

是否有其他关于此要求的建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

        是的、你是对的。 但您可以在进行 I2C 通信之前使用外部电路来打开 LED。

     例如 、电荷泵输出引脚控制 PMOS 以通过串联电阻器打开 LED。  当 I2C 就绪时  、PMOS 关闭、LED 可由 LED 驱动器控制。

    如 有任何问题 、请告诉我、谢谢!

    夏季