This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:启动延迟时间

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641355/lm76002-startup-delay-time

器件型号:LM76002

你(们)好

我的客户有疑问。请与我合作。


客户担心在 LM 76002通过 EN 启动时 VOUT 开始上升之前的延迟时间。

因为输出电压随负载需求上升所需的时间已指定。

如果可能、请告诉我 TYP/MIN/max 的值。
如果很难、请告诉我典型值。

e2e.ti.com/.../LM76002.pdf

最恰当的考虑  

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将尝试收集这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大约延迟时间约为400us。

    我们不会在生产中测试此延迟、 因此我们没有最小或最大延迟数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Frank

    感谢你的答复。
    客户计划在48Vin⇒3.3Vout @300kHz 时使用。
    没关系吗? 延迟时间不会改变?

    T Kishi