This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:将运输模式用作"标准关闭模式"

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614990/bq25120-using-the-shipping-mode-as-standard-off-mode

器件型号:BQ25120

你(们)好。

我们计划在 BQ25120A 可用于我们的一种应用时使用它(因为它应解决 在某些情况下无法正确进入运输模式的问题)。 这会让我和我的同事对配送模式进行资格认证:是否可以将其用作某种标准关闭模式? 那么、每当我们想要关闭系统、消耗电池最低电流时、我们是否可以进入此模式? 然后、我们将使用按钮或充电方式再次唤醒它... 或者、这种模式是否只能用于延长存储期、从而在产品生命周期中退出一次? 对此有何建议?

非常感谢、

Reinhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    运输模式可用作关闭模式。 如果只希望 SYS 输出打开、也可以使用 Hi-Z 模式。 唯一需要注意的是、要重新打开器件、就不能使用 MCU。 您只能使用 Pushbotton 或 VIN。
    -Raheem