This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:可堆叠以实现更高的电流? 能够共享电流?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS62180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615141/tps82130-stackable-for-higher-current-capable-of-current-sharing

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS62180

您好!

我正在查看小型 TI 模块产品系列、我想知道 TPS82130是否能够支持并联配置以实现5A 解决方案? 回顾一下、我已经看到了并联使用的 Hysteric (类似于 DCS)电压模式器件的实现。

这将有助于为我提供一个工具、帮助我通过这些 TPS82130模块实现高于3A 的超高密度电源解决方案、该模块比我认为2017年8月推出的 QFN 封装模块要小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、此器件不是设计为直接并联的。

    TPS62180可提供6A 电流、其解决方案尺寸是 TPS82130的两倍。