This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:最大电感纹波电流百分比

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641457/tps56c215-maximum-inductor-ripple-current-percentage

器件型号:TPS56C215

您好!

我们使用 TPS56C215器件进行15V (10%容差)至1.2V 转换、负载电流要求为7A。 我看到数据表根据输出电压推荐了特定的电感器值。 因此、我们选择了0.68µH μ H 电感器作为800kHz 的开关频率。 现在、考虑到电感器的容差为20%并在7A 时降额、根据(VOUT / VINmax *(VINmax-VOUT)/ L / FSW)公式、纹波电流大约为2.7-3A、即满载电流的38-42%。 通常、我们将最大纹波电流限制为负载电流的30%。 但是、由于数据表中指定了 L 和 Fsw、因此无法保留在该器件中。 您能不能告诉我们这是否正常、或由此可能引起的任何问题。

此致

Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用您的参数30%纹波、我计算得出 L=0.66uH。 0.68uH 正常。 电感器的20%容差意味着电感随电流变化。例如、对于744311068、您可以看到曲线。 负载电流为7A 时、电感约为0.64uH。 因此纹波大约为30%。