This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:可以使用 CFF 吗?

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641420/tps82130-can-use-a-cff

器件型号:TPS82130

大家好、团队成员

我的客户 希望改善 TPS82130的负载瞬态。

因此 、他们希望插入一个与 FB 电阻器并联的电容器。

是否有推荐值?

FB 电阻值为 R1 124kΩ、R2 100Ω。

此致

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakamura-San、您好!

    我认为您是指 CFF (前馈电容)?

    此应用手册可在产品页面上找到、其中详细讨论了以下主题: www.ti.com/.../slva466a.pdf

    如果有特定的负载瞬态要求、请分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Chris San

    是的,这意味着 CFF。
    我考虑使用相同的应用手册 TPS62xxx、请参阅该文档。
    谢谢。

    此致、
    中仓市道一