This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65051-Q1:TPS65051-Q1 LDO 压降电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614757/tps65051-q1-tps65051-q1-ldo-dropout-voltage

器件型号:TPS65051-Q1

大家好、

我的客户 现在正在评估 TPS65051-Q1。 它们的应用是3.5V 输入3.3V 90mA 输出。 他们想要检查 LDO2/3/4压降电压是否正常。 数据表仅提供400mA 规格、压降电压为280mv。 谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我已将此 E2E 转发给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    谢谢。

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、
    正如您所指出的、数据表中没有关于这一点的规格。 我拔下了一个测试板并运行了一些测试。 LDO2、3、4上的输出电压为3.300V。
    无负载时的压降电压降电压为3.340V (40mV)。 在100mA 负载下、压降电压为3.360V (60mV)。 在 LDO 超出稳压范围之前、我将负载增加到250mA。
    TI 将落后于数据表阈值、但数据表未规范较低负载下的压降电压。 我的测试表明它应该可以正常工作、但这将由客户来决定。
    让客户在那里运行自己的测试、以查看他们是否看到相同的结果。 不要忘记让它们测试角落的调节情况。 (最低-最高温度)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    客户只需设计电路板、因此无法进行热测试。 因此、他们希望与我们联系、看看这里是否正常。 这里看起来还可以。 谢谢。