This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:电池反极性检测

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640331/bq24133-reverse-battery-polarity-detection

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件: BQ25606

大家好、

    我正在使用 BQ24133电池充电器 IC 为具有12V 直流输入的2S (7.4V) 10Ah 锂离子电池充电。 我想为电池添加反极性保护。  在这方面,我有以下问题:

BQ24133中是否内置了此功能?

2.如果没有,请告诉我如何执行同样的程序。

注意:理想二极管控制器(LM74610)可能不适用、因为当充电开始时、电流方向会发生变化。

此致、

Balaji.V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有关于 BQ25606 (仅1节锂离子电池3、6V)的 SME 问题。
    如果客户将电池安装在错误(反向)的方向、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看此处提供的应用手册以了解反向电池保护: www.ti.com/.../slva139.pdf

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    感谢您的回复。 我已经尝试过 P 通道解决方案。 电路在蓄电池上工作正常。 但电池未充电。 可能是因为 P 沟道 MOSFET 中的体二极管阻止电池充电。 N 通道解决方案不适用、因为它会引入接地电位差。

    还有其他解决方案吗?

    此致、
    Balaji.V.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balaji

    您在哪里连接 PMOS? 如果电池连接正确、除了在迹线中引入一点 Rdson 外、PMOS 应该打开且不会导致任何问题。

    体二极管阴极应朝向充电器、而不是电池。

    此致、
    Steven