This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:使用3.3V 输入?

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615124/tps659037-using-with-3-3v-input

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5726

香榭丽舍

客户希望将基于 AM5726的设计重新用于其他产品、并且在新产品上、他们只有3.3V 输入。 TPS659037建议运行条件的标称输入电压为3.8V、我想知道使用具有3.3V 输入电源的器件是否存在任何问题。

谢谢你

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    这是一个好问题。 我已将您的问题转发给产品专家、以帮助回答此问题。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们有许多设计使用3.3V 为 PMIC 的 VDD、SMPSx_IN 和1.8V LDO 输入供电。  但您需要在 LDO 输入端使用5V 电压、以便能够在 LDO 输出端调节3.3V 电压。

    如果您实际上只有3.3V、则可以使用负载开关将3.3V 电压定序到 SoC、并通过相应的 LDO 启用每个负载开关。  但是、您必须确保这仍然符合处理器的定序要求。

    否则、我认为它们可能需要将3.3V 升压至3.8V 或更高电压、以便 LDO 提供3.3V 输出。

    您可以看到 适用于 AM572x的 TPS659037用户指南、第一个方框图使用3.3V 电压为 PMIC 供电、使用5V 电压为3.3V 输出 LDO 供电。  这是 AM572x EVM 上的配置。

    此致、

    Karl