This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:1.1V RTC 电源

Guru**** 2797395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641559/tps659037-1-1v-rtc-supply

器件型号:TPS659037

您好!

我正在从事平板电脑的 SoC 开发。

SoC RTC 电源电压要求为1.1V

TPS659037符合电流要求、但没有1.1V RTC 电源。

TI 是否有 RTC 电源电压为1.1V 的 PMIC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shanu、

    在我们的产品系列中、我找不到任何具有1.1V RTC 电源的器件。 大多数具有用于 RTC LDO 的1.8V 或3.3V 电压。

    一个想法是将 LDOVRTC_OUT 中的外部 LDO 添加到您的1.1V RTC 域中。 然后、当 PMIC 通电且 LDOVRTC_OUT 导通时、该1.1V RTC 轨将始终开启、但您将获得所需的正确电压。

    此致、
    Karl