This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:快速 DPM 抗尖峰脉冲时间的容差是多少?

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614918/bq24780s-what-is-tolerance-of-fast-dpm-deglitch-time

器件型号:BQ24780S

大家好、

我们是否可以与客户分享这种加速?

例如:如果响应时间为150us、但有何容差?  ±xxus 或%

 

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户是否要检查降压模式到升压模式转换时序?
    在数据表中、我们有三个不同的快速 DPM 抗尖峰脉冲计时选项:50uS、150uS 和250uS。 这些参数仅在数据表中具有典型值。 通常、该计时器应具有与其他相同类型计时器类似的容差。 客户对150us 设置有何顾虑?