This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:bq24133的自举电容器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614912/bq24133-bootstrap-capacitor-of-bq24133

器件型号:BQ24133

大家好、团队、

在 bq24133的数据表中、建议自举电容器使用47nF、为什么使用47nF、我们是否可以使用100nF? 有什么影响? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicole、

    如果您将其更改为100nF、则应该不会出现问题、前提是 CBOOT 上的布局没有长线迹(将 CBOOT 放置在引脚 BTST 和 SW 之间尽可能靠近的位置)。 您应该在 EVM 上对此进行测试以确保正常运行。

    此致、
    Steven