This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:LDO 上是否需要负载?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641563/bq24032a-is-load-on-ldo-required

器件型号:BQ24032A

我不打算使用 bq24032A 的 LDO 输出。 LDO 引脚能否保持未连接状态而不会产生不良影响? 数据表显示、LDO 上不需要旁路电容器、但它的存在(或缺失)是否会以任何方式影响除 LDO 之外的其余电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出在无负载时保持稳定。 作为预防措施、可以在输出端添加一个0.47uF 电容器的点。