This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:使 LDO1稳定并用作使能端的最小电容是多少(0mA OUT)?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641443/tps65218-what-is-the-minimum-capacitance-to-have-the-ldo1-stable-to-be-used-as-enable-0ma-out

器件型号:TPS65218

您好!

我的客户正在使用 TPS65218:

使 LDO1稳定并用作使能端的最小电容是多少(0mA OUT)?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frederik、

    该器件可能未在数据表建议的元件值之外进行验证、因此一般而言、我建议坚持使用这些值。 但是、我在产品专家的帮助下给出了他的意见。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frederik、

    我同意 Karl 所说的话。 从数据表中可以看出、应使用的最低电容为10uF。

    谢谢、
    Nick