This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76PL455A / VSENSE0和 AGND 之间的二极管和电容器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615007/bq76pl455a-bq76pl455a-diode-and-capacitor-between-vsense0-and-agnd

器件型号:BQ76PL455A

您好!

我知道您建议在 VSENSE0和 AGND 之间添加二极管和电容器、那么请让我提出以下问题。

  1. 您能解释一下这些二极管和电容器的用途吗?
  2. 在 EVM 的布局中、 这些组件看起来靠近(位于) PL455A、然后让我知道它们靠近 PL455A 的效果。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    二极管 D1和 D2用于 两种用途。 主要是 它们可帮助 IC 承受热插拔、并可在 电线连接断开时提供连接。

     此处的电容器用作 VSNS 0的滤波器。

    通常、   最好将滤波器电容器靠近引脚、以将寄生值保持 在最小值。  我认为二极管的放置更具灵活性。