This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:太阳能电池充电器和电源

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ25505, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614954/bq24210-solar-battery-charger-and-power-supply

器件型号:BQ24210
主题中讨论的其他器件: BQ25505BQ25570

尊敬的先生:

我们正在开发周围没有任何电力的室外 GSM 设备。 我们拥有5V@1A 太阳能电池板和12 Ah 的锂离子/锂聚合物电池、大多数时候器件处于睡眠状态、白天的电池需要充电、还需要将器件作为电源供电。  我开始搜索和,该项目的可能候选器件可以是 BQ24210,也可以是 FAE 推荐的任何其他更好的器件型号。  

我需要参考设计、如果可能、也需要 EV PCB、我们可以在现实生活中进行测试。  

谢谢

Haim Rodrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注:电池有单节电池,也有内部热敏电阻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24210应该是此处的最佳充电器选择。 我们还有其他能量收集充电器、例如 bq25505和 bq25570、但它们不支持1A 电流。

    此致、

    珍珠