This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:外部时钟频率范围

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119, LM25117, LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640982/lm25119-external-clock-frequency-range

器件型号:LM25119
主题中讨论的其他器件: LM25117LM25116

大家好、团队成员。

请告诉我 LM25119的外部时钟频率范围。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    相位频率范围为50kHz 至750kHz。  振荡器频率是相位频率的两倍。 因此、理论上外部时钟频率范围为100kHz 至1500kHz。  

    但是、内部振荡器频率和外部时钟频率之间存在限制。 TPS25119内部振荡器频率由 RT 电阻器设置。

    当 TPS25119由外部时钟同步时、外部时钟频率应低于内部振荡器频率的两倍。  

    例如、由 RT 电阻器设置的内部振荡器频率为600kHz (相位频率为300kHz)。 如果 TPS25119被外部时钟同步、外部时钟频率应低于2*600Kzh=1200kHz。  

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱。
    我的问题是外部时钟频率范围与内部振荡器频率之间的关系。
    我知道 max 是+100%、bu 有多少是 min 值?

    例如、
    LM25117:推荐+/-10%、可支持+100/-40%
    LM25116:内部时钟比外部时钟低15%

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与团队进行了核对。 LM25119是 LM25117的两相版本。 唯一的区别是 LM25119的振荡频率是相 位开关频率的两倍。

    对于 LM25119、请使用 LM25117数据表中的建议(建议使用+/-10%、建议使用+100/-40%)。

    谢谢