This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调整 pid 控制器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615117/tuning-the-pid-controllers

您好!

大家好、我正在使用 MATLAB 自动调优来调优2个 PID 控制器(一个是电流控制器、另一个是电压控制器)。因此、当我首先调优外部电压环路时、我得到了 Kp、ki 表示外部环路(我将电流环路设为1) (意味着没有影响)。但当我尝试针对 Kp、ki 值的所有值再次调整电流环路时、我的系统不稳定。本质上、我的系统是稳定的(它是交错降压转换器)。现在我有2个疑问。
如何调优级联环路(PID 控制器)
2、如何考虑两个环路的采样时间、因为电压环路以10kHz 的频率运行、电流环路以50kHz 的频率运行
 请给我一些建议、以调整两个级联环路、并在可能的情况下提供一些支持文档。
提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gannamraju、

     您使用的控制器的器件型号是什么?  原理图也很有用、并且您可以提供任何"范围捕获"(使用丰富的格式功能附加文件)。

    ~Leonard~