This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185EVM:在 Windows 上找到 USB 接口适配器未知器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185EVM, TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640610/tps65185evm-usb-interface-adapter-unknown-device-found-on-windows

器件型号:TPS65185EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65185

我从 DigiKey 购买了 TI 器件型号 TPS65185EVM。

然后单击"Update firmware"按钮。 那么我的 EMV 不工作。

找不到设备驱动程序、并且 USB 适配器上没有绿灯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否从您的计算机提供屏幕截图、以便我们验证您看到的错误?

    您是否正在使用此链接提供的软件: www.ti.com/.../swcc015

    您能否阅读套件中包含的 USB 转 I2C 适配器盒标签以验证其是否显示"USB 接口适配器、德州仪器2006年"? 这只是为了检查 TPS65185EVM 是否与用户指南中记录的适配器配套使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到我的错误的屏幕截图附件。

    现在、我在 Google 上查看了此问题、我找到了一个 TI 论坛来解决此问题。 请查看以下链接。

    但是、当我执行第步时 6那么它的 gets 错误驱动程序不是数字签名。 请找到文件 driver.jpg 文件

    请 尽快帮助。

    请查找我们购买的 USB 适配器附件  

    谢谢、

    我使用 的是 sllc160a.zip 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 SWCC015软件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定适配器、因为这也可能是驱动程序问题。 通常、GUI 可以自行更新、因此您可能需要卸载该驱动程序、然后重新安装 TPS65185 GUI。

    确保适配器上的 LED 不闪烁,如果是,请拔下并重新插入适配器。

    USB-TO-GPIO 的官方固件工具位于: www.ti.com/.../USB2GPIO-LOADER-SW
    但它无法立即识别我的适配器。 然后、我通过 TPS65185 EVM GUI 更新了适配器、之后 USB-TO-GPIO 固件工具可以识别该器件。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    我卸载了驱动程序并再次安装、我还安装了 USB2GPIO-loader、您将向其发送链接。

    我还会再次安装 TPS65185EVM GUI、但无法重新点火。 我已经多次尝试拔下并拔下设备、但设备仍无法正常工作。

    您能告诉我如何使用65185GUI 进行更新吗? 我找不到任何更新选项。

    适配器上的绿色指示灯不闪烁。

    请参阅以下错误。

     

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arsadhusaim、

    TPS65185 GUI 无法更新、但可以更新 USB-TO-GPIO 上的固件。 如果 LED 完全不亮、适配器可能会被欺骗、我不确定如何纠正这种情况。 USB 适配器使用 TUSB3210、可能有多种恢复方法、但要使 PC 识别该器件、需要进行一些试错。

    不同的操作系统在使用此适配器和 GUI 时会遇到不同的问题。

    一位客户首先使用备用 GUI 来取消适配器的砖型、但我没有一个砖型适配器可以在以下方面进行测试:
    www.ti.com/.../bq2419xevm

    e2e.ti.com/.../423703

    此致、
    Rick S.