This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61029:如果超过开关电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614879/tps61029-in-case-of-exceeding-switch-currrent

器件型号:TPS61029

大家好

如果我们问 TPS61029、您会介意吗?

如果超过开关电流、该器件的工作原理如下所示?
1、器件停止开关操作。
2.该器件将电流限制 在1.5A (最小值) 和2.1A (最大值)之间。

如果上述内容为"2"、 器件将处于什么停止状态? 启用和热关断?

我们无法正确理解数据表。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当触发电流限制时,输出电压将降低。 如果输出电压降至低于输入电压。 器件将停止切换并再次尝试重新启动。

    您的输入/输出条件是什么? 可能会有更好的解决方案。