This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:关于定制软件支持

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51025, BQ501210, BQ500215, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615201/bq51025-regarding-sw-support-for-customization

器件型号:BQ51025
主题中讨论的其他器件: BQ501210BQ500215BQ500212A

我们正在尝试评估 TI 用于扩展功率分布解决方案的无线 RX 和 TX。  

为此、我们将检查可用于控制 BQ51025的软件接口控制(例如、 通过 ASK 发送自定义数据包、 读取 FSK 数据包、 设置输出负载的电流限制、从芯片读取 ISNS、VRect 等)。  如果我们有相关文档、请提出建议。  

此外、是否有一个可与 BQ51025搭配使用的 TX 侧<15W 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ51025可在5W 和10W 模式下运行。 5W 模式符合5W Qi 标准。 但是、10W 模式是 TI 专有模式、只能在 bq501210和 bq500215上运行。 器件可通过 Qi 认证为5W、但不能达到15W。
    bq51025不支持从 TX 到 RX 的 FSK 通信。

    有关可下载的 I2C 数据、请参阅下面的 bq500212A I2C 文档。 以上信息大部分可供读出、但写入的内容有限。
    www.ti.com/.../slua761