This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:最新 LM4040-N 数据表中的可能拼写错误。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640152/lm4040-n-possible-typo-in-latest-lm4040-n-data-sheet

器件型号:LM4040-N

团队:一位客户指出、LM4040AIZ 数据表显示了与第4页和第68页的封装图之间 TO-92引脚分配连接的一些冲突信息。  客户认为第68页显示引脚编号的视图是左下角显示引脚#3的底视图。  如果我们将此视图旋转180度以使平面从视图的底部到顶部、我们将得到图 A、如第4页所示、该图将引脚#3放置在右侧。  这表示阳极连接到引脚#3。  但该表显示了到引脚#1的阳极连接。 他们需要验证哪一项是正确的。  请参阅以下链接中的数据表。

 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4040-n.pdf

 此致、

Naser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    感谢您将此事提请我们注意。 这将在下一个版本中修复。
    我将再次检查引脚输出、并使用我的验证更新此帖子。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    您是否确定了该引脚的表或封装图是正确的? 我的工程师需要将设计提供给布局设计人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我本来想在前面回复、但我想在实验中测试这个。 图和引脚排列正确。 区别在于、TO-92的这张图片来自底部视图、这会令人困惑、因为我们习惯了俯视图。 如果您知道它是底视图、则该表与图匹配。 我将在下一个版本中进行介绍。

    -Marcoo Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    那么、您说第68页的视图也是顶视图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、这是顶视图。

    -Marcoo