This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020-Q1:平均电流

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614763/tps63020-q1-average-current

器件型号:TPS63020-Q1

你(们)好

我有一个简单的问题。

该器件在高侧(降压)开关中具有平均(电感器)电流限制。

因此,我们可以按照以下方式估算每个模式的电流限制:

 升压时:IAVE = Eff * ISW * Vin/Vout

 降压时:IAVE = Iout

我的理解是否正确?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平均电流在开关中检测到、并在控制电路中受到限制。 在升压模式下、该电流限制定义了最大平均输入电流、在降压模式下、该电流限制定义了转换器的最大平均输出电流。