This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100上的聚碳氟化锂电池能否正常工作?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614539/bq35100-can-poly-carbonmonofluoride-lithium-battery-work-on-bq35100

器件型号:BQ35100

大家好、

请帮您检查碳氟化锂聚合物电池是否适用于 BQ35100?

谢谢

e2e.ti.com/.../BR_2D00_2_2D00_3AG-datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您必须将电池叠起来、这样您就可以获得大于2.5V 的电压、这是为电量监测计供电或为 IC 提供不同的电压源所必需的。 考虑到电池的电压曲线平坦、监测计应在累加器模式或 EOS 模式下使用。 话虽如此、bq35100仍可正常工作。


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:

    感谢您的支持。